This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754支持.bt 协议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001360/tps23754-tps23754-support-bt-protocol

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23730

大家好、

我的客户询问 TPS23754是否可以通过 调整 CLS 感应电阻器的电阻来欺骗 BT PSE 的协议、因为它是.at 部分。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

     

    TPS23754专为 IEEE 802.3at 标准设计、最高可达4类功率、不能用于 IEEE 802.3bt 应用。

     

    对于 IEEE 802.3bt、建议将 TPS23730设置为6类功率级别。 建议将 TPS2373-4和 TPS2372-4用于高达8类的功率级别。

     

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux