This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:VOH/VOL

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001308/ucc28089-voh-vol

器件型号:UCC28089

UCC28089 OUTA/OUTB 的输出电压有一个问题。 在以下条件下、VOL 和 VOH 电平在9Vdd 时约为0.5V 至1V。 如果是这种情况,如何驱动外部设备 MOSFET?

在客户情况下、VDD 为15V、输出电压电平如何?  

应用:交流电机逆变器

用法:栅极驱动器的偏置电源

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

μF UCC28089、kΩ=--40°C 至105°Ω C、VDD = 9V (请参阅注释1)、从 VDD 到 GND 的1 μ F 电容器、RA = 110 μ F、RB = 182 μ F、CT = 220pF、TA = TJ、

电压(OUTA 或 OUTB) IOUT = 75mA => 0.5V (典型值) 1V (最大值)

VOH (OUTA 或 OUTB) IOUT =--35mA (VDD–VOUT)=> 1.0 (典型值) 1.3 (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正确、您无法驱动电压为0.5 V <OUTA/B<1 V. Did OUTA/B ever switch correctly and later fail or the customer never saw the output switching? 的 MOSFET UCC28089的输出级应在<OUTA/B 之间切换

    1. VDD>UVLOon (11.5V)吗?
    2. 移除两个 MOSFET 并测量电路外的 VGS 和 VDS 阻抗。 与未使用的 MOSFET 的 VGS、VDS 阻抗进行比较?
    3. 在移除 MOSFET 的情况下、OUTA / B 是否正确切换-如果是、这表示 MOSFET VGS 在 OUTA / B 下加载失败? 为什么 MOSFET DI 发生故障-检查栅极驱动电路?
    4. 测量 UCC28089的 OUTA、OUTB 和 VDD 至 GND 阻抗、并与未使用的 IC 进行比较?
    5. 如有必要、移除 IC 并测量 PCB 焊盘上的 OUTA、OUTB、VDD 至 GND 阻抗?

    此致、

    Steve M