This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:是否可以使用 USB-PD-CHG-EVM-01测试 bq25792的快速充电?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000237/bq25792-is-that-possible-to-test-the-fast-charging-of-bq25792-using-usb-pd-chg-evm-01

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750USB-PD-CHG-EVM-01

您好!

我将 bq25792与 tps25750 USB Type C PD 控制器搭配使用。 我计划开发移动电源。

同样、我计划使用此组合(tps25750 + bq25792)测试快速充电。 对于相同的器 件、我使用的是" USB-PD-CHG-EVM-01评估模块(EVM)"。

从 BQ25792的数据表中、我发现它支持快速充电、从数据表中、我发现以下句子。  

"为了支持使用可调节高电压适配器(HVDCP)进行快速充电、该器件提供了 D+/D-握手机制。"

但是、当我检查 USB-PD-CHG-EVM-01的原理图时 、BQ25792的 USB 线未连接、如下图所示。

因此,可以使用 USB-PD-CHG-EVM-01评估模块检查快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    BQ25792可支持 快速充电。 您可以使用 BQ25792EVM 评估 HVDCP 和 D+/D-。 但是 、USB-PD-CHG-EVM-01上的充电器 由 TPS25750控制。 它实现了 USB PD DPR、但不支持 D+D-握手。   

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ezhao、

    我还想知道一点、因为 TPS25750具有 CC (通道配置)线路、有助于与 USB Type C 适配器进行通信。 TPS25750和 BQ25792与 I2C 相连。 该组合是否支持 USB Type C 快速充电?

    在 TPS25750的帮助下、是否可以在 BQ25792中实现 USB Type C 快速充电? 此外、我能否在 USB-PD-CHG-EVM-01中进行相同的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750支持高达100W (20V 5A)的 USB Type C 电力输送。 BQ25792支持24V 输入电压和3.3A 输入电流、18.8V 电池稳压以及5A 充电电流。 因此、输入可在电流为3.3A 或66W 时支持20V 电压

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。