This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:入门配套资料和说明

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001047/bq28z610-getting-started-collateral-and-instructions

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好

我的客户有一个容量为7Ah 的2S2P 电池组、他们正在评估  

适用于 1-2节串联电池组且具有集成保护器的 BQ28Z610电池电量监测计

您能否提供有关他们应该为入门做些什么的说明?

他们应参考哪些配套资料以及应使用的工具?

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们需要为监测计运行学习周期以准确计算 SOC。 这些步骤可在 SLUA903中找到。

    EVM 用户指南介绍了应首先完成的硬件设置和校准。

    1:按照 EVM 用户指南了解 bqStudio 接口示例以及如何连接硬件和进行校准。

    2:按照 SLUA903运行学习周期。

    3:为应用程序配置您的保护和其他 DataFlash 设置。

    4:导出最终黄金映像以对其他监测计进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt

    感谢您的这些说明、感谢您的支持。

    此致

    Ueli