This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有0.85V 输出电压和32A 最小输出电流的电源 IC、适用于 Xilinx 和#39;s Zynq Ultrascale+、特别是 ZU19EG C1760封装

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C23, TPS543C20A, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001173/power-supply-ic-with-0-85v-output-voltage-and-minimum-of-32a-output-current-for-xilinx-s-zynq-ultrascale-specifically-zu19eg-c1760-package

主题中讨论的其他器件:TPSM846C24TPSM846C23TPS543C20ATPS549D22

大家好、

我们的客户正在为  Xilinx 的 Zynq Ultrascale+专用 ZU19EG C1760封装寻找具有0.85V 输出电压和32A 最小输出电流的电源 IC。 他已经检查 过 Xilnx FPGA 工具、但 他可以找到的最高电流 IC 仅为30A。 我们是否有一个器件可以为0.85V 电压轨提供32A 电流。 他正在考虑 使用 TPSM846C24和 TPSM846C23、但能否将其用于 Xilinx 的 Zynq UltraScale+ ZU19EG?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您提到 的 TPSM846C24 和 TPSM846C23这两款产品适用于为0.85V、32A 电源轨供电的电源模块解决方案。 TPSM846C23还支持 PMBus、如果需要的话。  

    如果客户更喜欢 IC 而不是电源模块、则可以考虑 TPS543C20A (40A 额定电流)或 TPS549D22 (40A 额定电流、PMBus)。

    此致、

    Alec Biesterfeld