This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:为什么 WEBENCH 设计器显示 M1晶体管的数量为2、但 PCB 布局上只有1个?

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A, TPS40170, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001062/tps40170-why-webench-designer-shows-qty-2-for-m1-transistor-but-on-pcb-layout-is-only-one

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:CSD18531Q5ALM5145

您好!

为什么 WEBENCH 设计器显示 M1晶体管的数量为2、但 PCB 布局上只有1个? (请查看随附的 WEBENCH 报告)

这种情况在开关频率低于预设值时不会发生、例如、 300 kHz。

e2e.ti.com/.../26_2E00__2E00_.42VDCx24VDC-_4000_10A-500kHz.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzystof、

    这是一个低压降应用(26V 至24V 输出)、因此高侧 FET 的压降很重要。 在该工作点、高侧 FET 在500kHz 时具有高导通损耗(假设占空比较高)和高开关损耗。 我认为您可以使用一个 FET、但它应该具有相当低的 Rdson。 CSD18543Q5A (Vgs = 7.5V 时为6m Ω)或 CSD18531Q5A (Vgs = 7.5V 时为3.75m Ω)等60V NexFET 效果良好。

    我建议在此处使用 LM5145、因为它具有比 TPS40170更佳的性能(LM5145是 TPS 器件的下一代控制器)。 请使用 LM5145快速入门计算器工具简化组件选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    谢谢您、我还会考虑使用 LM5145。 因此、显示 Qt = 2的 WEBENCH 建议使用并联连接的两个 FET、或者我应该如何进行交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krzysztof、

    WEBENCH 可能会针对较高的环境温度进行设计、因此需要使用两个并联 FET 进行散热。 在 LM5145快速入门文件中输入 MOSFET 参数时、只需检查 MOSFET 功率耗散是否小于1.5W。

    此致、

    Tim