This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430XFEVM:由于当前库存问题、将 TPS560430X3FDBVR 替换为 LMR16006YQ3DDCRQ1

Guru**** 1460890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, LMR16006, LMR16006Y-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001036/tps560430xfevm-substituting-tps560430x3fdbvr-with-lmr16006yq3ddcrq1-due-to-current-stock-issues

器件型号:TPS560430XFEVM
主题中讨论的其他器件:TPS560430LMR16006LMR16006Y-Q1

您好!

我们有一个使用 TPS560430X3FDBVR 稳压器的设计、我们需要尽快对该设计进行生产运行。

但是、此器件型号的交货周期为几个月-我们不能等待。

因此、我们计划创建此设计的变体、使我们能够在运行该生产的同时获得相同的结果。

在与 TI 的 Chat 支持部门进行讨论后、我发现 了 LMR16006YQ3DDCRQ1 IC、它看起来是引脚兼容的、并且输出相同的固定电压。

因此、我是否可以得到以下内容的确认:

  1.  TPS560430X3FDBVR 和 LMR16006YQ3DDCRQ1 实际上彼此引脚兼容
  2. 周围无源器件需要进行哪些更改(如果有)。 我还将当前 PSU 设计与  TPS560430X3FDBVR IC 连接

请注意、鉴于我们所处的时间范围、我们将没有足够的时间进行此修改的原型设计、因此、我要求您帮助确保我们在首次获得正确的修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    这两个器件看起来封装兼容、但必须考虑几个差异。

    TPS560430是一款同步降压转换器、这意味着器件内部同时存在高侧和低侧开关。 LMR16006是一款非同步降压转换器、其内部只有一个高侧开关、而低侧开关则需要一个外部二极管。

    LMR16006没有固定的3.3V 选项。 因此、需要添加2个反馈电阻器来设置输出电压。

    此外、TPS560430的开关频率为1.1MHz、而 LMR16006的 FSW 选项为700kHz 或2.1MHz。 这会影响电感器的尺寸。  

    我建议使用 Webench 和您的工作条件来运行几个设计、以比较电路和 BOM 差异。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/196?VinMin=12&VinMax=13&O1V=3.3&O1I=0.5&base_pn=LMR16006Y&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、关于 LMR16006Y-Q1上提供3.3V 固定输出选项的说法不正确?

    我在下面提供了指向数据表的链接、声明位于第一页。 订购代码为 LMR16006YQ3。

    www.ti.com/.../lmr16006y-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继我之前的评论后、  Webench 推荐的 LMR16006XDDCR 也已缺货! 相比之下 、LMR16006YQ3DDCRQ1可从 TI 和其他分销商处获得。

    请记住、我现在需要该组件库存才能使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    是的、您答对了、Q1器件确实有一个固定的3.3V 选项。 因此、该器件可用作替代 TPS 器件的选项。  

    此器件看起来是2.1MHz 器件、需要使用外部续流二极管、因此您需要更改设计以解决这些差异。  

    此致、Jason