This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用外部 FET 进行电池平衡时的 Rbias 电阻值

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001332/bq79616-q1-rbias-resistor-value-when-using-external-fet-for-cell-balancing

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

在使用外部 FET 进行电池平衡时、建议使用什么 Rbias 电阻器值和 Rgate 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    Rbias 的值取决于外部 FET 的导通阈值电压、其中 Ibias 电流乘以 Rbias 需要生成 Vgate-source > Vth 才能使 FET 导通。  例如、如果您将 Ibias 电流设置为10mA、则200欧姆的 Rbias 电阻将使 Vgs = 2V。 如果使用的外部 FET 具有1.8V 阈值电压、这就足以打开 FET。

    Rgate 和 Cgate 是可选的、它们决定了外部 FET 导通/关断延时时间延迟、具体取决于 foldmula:T_delay = 2* Pi * Rgate * Cgate。

    此致、

    维克托。