This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426内部 ADC 采样速度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001054/bq27426-bq27426-internal-adc-sampling-speed

器件型号:BQ27426

你(们)好

BQ27426内部 ADC 的采样速度和精度是多少?外部更新数据速度是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的监测计采用 Δ-Σ ADC 架构、该架构以 LFO 频率进行采样、对于该频率应为32KHz 的监测计、该架构非常适合 电荷累积应用。 RAM 值将每秒更新一次。

    此致、

    Wyatt Keller