This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707-SP:5962-8761901V2A 和5962-8761903V2A 之间的差异

Guru**** 2624685 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1707, UC3707, UC1707-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001327/uc1707-sp-difference-between-5962-8761901v2a-and-5962-8761903v2a

器件型号:UC1707-SP
主题中讨论的其他器件:UC1707UC3707

大家好、

我认为它们之间唯一的区别是"器件类型"01和03、其中01表示 UC1707、03表示 UC3707。
UC1707和 UC3707之间的差异是工作温度、但5962-8761901V2A 和5962-8761903V2A 的工作温度相同、为-55°C 至125°C
因此、我对它们的差异感到困惑。


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    SMD 对此的回答比任何答案都要好。 SMD 表示 UC1707和 UC1707-SP 上的两种器件类型。

    由于辐射报告是在该器件类型上完成的、因此存在额外的-SP。 (TID 和请参阅)

    因此、SMD 中注明了规格差异。

    谢谢、

    Daniel