This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:没有 CSS 的软启动时间?

Guru**** 2384340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097EVM-651
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000755/tps62097-softstart-time-without-css

器件型号:TPS62097

大家好、

没有 CSS 的软启动时间是多少? 在数据表中、可通过删除 CSS 来实现最短软启动时间、但数据表未显示值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    最短软启动时间可能取决于特定应用、尤其是 VIN、VOUT、IOUT、无源组件和布局。

    作为参考、请参阅在  VIN = 5V、VOUT = 1.2V、IOUT = 0A 的情况下在 TPS62097EVM-651上执行的以下测量

    Css = 10nF

    无 CSS

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    谢谢! 如果 TSS = 100us、CSS 将是什么? 使用数据表中的公式将是 CSS = 1nF、但我不确定当 CSS 如此小时这是否准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    已通过 CSS 820pF 获得以下结果、但正如您所说、对于如此低的值、软启动时间可能不准确、并且还取决于 PCB 寄生效应和运行条件。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。