您好、TI 专家。
我 将通过应用 UCC25600、TL103WAIDR 来测试 LLC 模块。
规格如下表所示。 (最大360V/3A 输出)

在 LLC 运行期间、CC/CV 控制是不可能的、因此它是在调试期间、但无法解析。
因此、我想检查电流 LLC 电路是否适合满足输出规格。
请检查所附的 LLC 电路图是否能够实现输出规格。
请告诉我们、是否有需要修改电感、谐振电容器和电路图 RC 值的器件、以满足相应的输出规格。
当前的 LLC 规格如下:
1) LP (第1个电感)
TRANS (T302、T303):36uH (电路图中,两个变压器串联,LP:72uH)
2) lr (漏电感):
变速器(T302、T303):7uH (在电路图中、两个变压器串联、LR:14uH)
漏电转换(T301):10uH
3) 3)匝数
TRANS (T302,T303): 第11圈/第2个30圈(在电路图中,第一个是22圈串联,第二个是30圈并联。)
4)共振电容:94nF
谢谢你。
e2e.ti.com/.../_2800_LLC_29005F00_Charger_5F00_SCH_5F00_REV01_5F00_210510.pdf