This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:启动时间

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001270/tps62865-startup-time

器件型号:TPS62865

您好的支持团队、

左右两侧的启动时间是否相同?

据说 R2D 转换器 IC 的启动时间很长、但它是否需要时间、因为 R2D 转换器的安装方式即使是左侧也不使用 R2D?
检测 VSET/ MODE 引脚的电阻值是否需要一些时间、即使通过任何方式也是如此?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    对于可调输出电压和固定输出电压、转换器启动所需的时间相同。

    要定义是否选择了可调输出电压或固定输出电压、需要进行初始读数。

    如数据表的表8-2所示、如果 VSET/MODE 和 GND 之间连接了10k Ω 电阻器(或直接连接到 GND)、 R2D 将在启动时读取其值、然后在可调输出电压配置下运行。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian