This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:VFB 规范

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000080/tps63020-q1-vfb-spec

器件型号:TPS63020-Q1

您好!

TPS63020-Q1的数据表介绍了 P.5中的2种 VFB 规格、一种是在 PS/SYNC = VIN 下、另一种是在 PS/SYNC = GND 下。
为什么要单独定义规格?  请告诉我进行分离的原因以及 PS/SYNC = GND 下的 VFB 规格具有更宽范围的原因。

另外、请告诉我为什么在 PS/SYNC 上使用百分比定义 VFB、最小值为500mV 的-0.6%、最大值为500mV 的+5%

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki-San、

    请参阅第11页、了解 PFM 的工作原理。 这种控制方法需要比 PWM 模式更高的 VREF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、
    感谢你的答复。

    我明白了。

    让我确认一下。  
    在 PFM 模式下、VFB 的最小阈值目标为 VFB 的+2.5%、最大阈值目标为+3.5%。   
    通过增加裕度、VFB 的最小值为+0.6%、最大值为+5%。
    我的理解是否正确?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isoa-San、您好!

    是的。 您的理解是正确的。