This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:软启动功能在通过 ANE-OUT 网络连接其他软件时有效或无效

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001246/tps7a8300-soft-started-function-will-be-valid-or-not-when-it-connects-other-sw-via-any-out-network

器件型号:TPS7A8300

我是小岛筑岛、是 NCG FAA。

我和我的上司在通过  ANE-OUT 网络连接其他软件时、被客户询问软启动功能是否有效。

帐户希望将电压从2.9V→0.9V→1.1V 更改为2.9V。

考虑到当电压从0.9变为1.1V 时、软启动功能将有效的问题。

下面、我会注意到我的想法、但这些想法可能不正确、因为我目前正在学习 NCG。

我认为此功能无效、因为帐户通过 ANE-OUT 网络使用外部电源。

我认为任何输出程序都会将误差放大器负极的引脚5-11连接起来、但降噪和软启动引脚(NR/SS)引脚是误差放大器正极的13号引脚。

请帮助我了解此功能和此设备、并向帐户提供正确的信息。

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    如果 TPS7A8300已开启至稳定状态、并且客户决定通过 ANE-OUT 引脚更改输出电压、则器件将不会软启动至新设定值。  根据所安装的负载电流和输出电容、该器件将以尽可能快的速度斜升。  您对 NR/SS 引脚的分析和推理是正确的。

    谢谢、

    斯蒂芬