您好!
我们 根据数据表中的图24制作了一个原型、一切正常。
为了延长最终器件的电池寿命、我们希望优化效率、因此进行了以下更改
U1 LM3140Y WSON 封装、而不是 LM3410X MSOP
D1 Vf=310mV 而不是 Vf=470mV
L1 22uH 代替10uH (来自同一制造商的几乎相同的系列、Isat、DCR 等、只是占用空间更大)
C2 10uF 而不是2.2uF
根据图24、这两种设计之间的其他所有内容(PCB 布局等)是相同的。
工作台电源上具有5V 输入的应用
LM3410X 消耗的功率为~648mA/~3.24W
LM3410Y 消耗的功率为~699mA/~3.48W
在两种设计中、通过三个 Cree XP-G2 LED 的电流均为~310mA。
最终器件将由5V 稳压输入或1s 锂离子电池(标称值为3.7V)供电
您对此行为有什么建议吗? 使用数据表最后一节中的公式、我们应该已经实现了~120-150mW (包括使用525kHz Y 器件实现的~30mW)更高的效率、而 我们实现了~240mW 更差
我们提供了原理图、PCB 布局(如果需要)、尽管这两个原型都可以正常工作。
提前感谢您的任何建议。