This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:多个功率器件的温度降额特性

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001161/tps568215-temperature-derating-characteristics-for-several-power-device

器件型号:TPS568215

大家好、团队、

我收到了客户关于多个电源器件温度降额特性的一些问题。 请向我们提供有关建议。

问题:温度降额特征

他们希望了解以下器件的温度降额特性。 我应该在哪里检查它是否符合以下条件?

客户已查看所有规格、并正在检查是否没有明显的温度特征、例如  在+85°C 的高温下、电流输出下降低于80%或5%的输出电压下降  

TPS568215RNNR、TPS563219ADDFR、TPS7A9101DSKR、TPS53353DQPR、TPS54678RTET、 TPS259271DRCR、TPS2557DRBT、TPS61090RSAR

告诉我是否存在上述任何特性或我应在何处自行确定这些特性将会很有帮助。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro-San、

    我是 TPS568215的所有者。 以 TPS568215为例。

     假设85°C 为环境温度。 在大电流负载和高输出应用中、我们应该保证结温不会高于建议的最大 Tj=150C。 这种热性能与 PCB 板设计非常相关。  

    只要不触发过热保护或最大 TJ、就不应出现电流输出下降。 至于输出电压温度降额,它与输入电压、负载、Rdson 降额(DS 上的图4)、频率....相连 只要 VIN-RDSON_DEDEREND*电流可以支持 Vout/Dmax,输出电压就可以通过大约+/- 0.5%的负载调节调节调节调节到目标值。  

    谢谢、

    Lishuang