This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:针对宽输入问题的 LM5122

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999852/lm5122-lm5122-for-wide-input-question

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP20371

大家好、

目前正在应用宽输入范围直流/直流转换器
非隔离
VIN 为-30V ~-100V
Vo 为12V
PO 为100W
目前参考的是 PMP25371的设计、但 Vin CS 和引脚的最大耐受电压为65V
是否有任何推荐用于应用的 IC、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    感谢您考虑使用 LM5122。 您是否在谈论 PMP20371? 它可能是一个很好的参考。 您将需要一个具有晶体管和齐纳二极管的线性电路、在为 LM5122输入供电之前将电压调节到65V 以下。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    是否有解决 CSpin 问题的建议方法? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    很抱歉、我刚才意识到、外部修改会比我想象的要多。 对于 CS 引脚、它将需要电阻分压器。 由于 SW 节点电压也过高、因此需要外部高电压栅极驱动器。 为了确保它完全正常工作、最好使 CSP 电压等于或略小于 VIN。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingsong、

    对于 CS 引脚、能否使用 CT 变压器或 具有晶体管和齐纳二极管的线性电路?

    对于 SW 节点,您是否可以建议连接或 外部高电压栅极驱动器?

    如果 Vin =-56V、 我使用 一个在 Vin 引脚中具有晶体管和齐纳二极管(56V)的线性电路、 因此 Vin 引脚= 56V、CS 引脚= 56V。  

    如果 Vin =-80V,那么我使用 的线性电路在 Vin 引脚中带有晶体管和齐纳二极管(56V),所以 Vin 引脚= 56V,我该怎么 设置 CS 引脚电压呢? 我们需要设置为56V 或小于56V、可能是50V。  

    谢谢

    Micky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    CS 引脚需要精确的电压值、因此如果您谈论的线性电路与 VIN 电源中的线性电路类似、则不起作用。 正常 CT 变压器不能用于直流组件、因此需要更复杂的设计。 因此、简单的方法是仅使用电阻分压器。

    如果使用电阻分压器、则可以将其设置为分压、这样就不会出现问题。 50V 应该起作用。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我不知道如何在  CS 引脚中使用电阻分压器、您能否推荐原理图? 谢谢。

    输入电压引脚是仅需要电源电压值 (< 65V)还是需要 为转换器输入提供精确电压? 谢谢。

    关于 LM5122的保护电路,如输入 OVP、输出 OVP OCP,TI 有 推荐的原理图或 IC 使用?

    谢谢、

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    很抱歉不清楚、但这是我所说的内容。

    是的、Vin 引脚不需要精确的电压。 LM5122具有电流限制功能、也可保护输出电流。 有关输出 OVP、请参阅此博客。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-add-overvoltage-protection-to-a-synchronous-boost-controller

    LM5122没有输入 OVP。 如果您希望保护 LM5122免受高电压影响、齐纳二极管或 TVS 就足够了。 如果您需要对电源轨进行一些保护、则需要在前端添加保护 FET 等外部电路

    对于外部栅极驱动器、LO 信号+高压半桥驱动器应该起作用。 我记得 TI 有120V 栅极驱动器。

    谢谢、

    银城