请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373-4EVM-758 您好!
在 EVM 用户指南中、启动时会出现大电流尖峰、这是真实的还是某种测量伪迹? 如果是真实的、似乎违反了浪涌要求...
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 EVM 用户指南中、启动时会出现大电流尖峰、这是真实的还是某种测量伪迹? 如果是真实的、似乎违反了浪涌要求...
谢谢、
Michael
您好、Michael、
感谢您的提问。
这种尖峰在实际用例中不会出现。
当时工程师从直流/直流电源热插拔 PoE 输入端的48V 电压、这就是您看到输入电容器产生的大尖峰快速充电的原因。 在实际的 PSE 应用中、IEEE 规范具有有限的压摆率、该压摆率远未达到热插拔压摆率、这就是我们在实际使用情况下不会出现尖峰的原因。 我认为 、这种测量是为了展示 我们延迟为80ms 的高级启动功能。
此致、
Brett Colteaux