This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105EVM:BQ24105 3节锂聚合物电池充电器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999133/bq24105evm-bq24105-3cell-lipo-battery-charger

器件型号:BQ24105EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24105

降级器、
(笑声) 我们计划在我们的新产品中使用此 IC BQ24105芯片、我们在该产品中使用外部备用3节锂聚合物电池组。
为了检查是否可以使用此芯片"BQ24105"、我们购买了 BQ2105EVM。
当我们在默认的工厂配置中使用它时、一节锂聚合物电池的充电效果良好。
但是、在对3节锂聚合物电池充电进行修改后、充电过程很差。

装配体更改:
R5、R7 -将原始值200千欧更改为新值

R5 - 187千欧
R7 - 37.4k Ω

在这种修改之后、充电器会在为单节电池充电的情况下间歇性地不连续工作。
所用电池为3节锂聚合物3.7V/1300mAh、以串行堆叠方式连接。

我从 TP7点向您发送了一个示波器。
示波器_1:连续工作(1节电池)
示波器_2:间歇性工作(3节电池)
示波器_3:从电荷变化中缩放

非常感谢您的回复
米兰

示波器_0

示波器_1

示波器_2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压是多少? 这是一个降压充电器、因此请确保您的输入高于稳压电压。

    您还能在每次运行期间发送充电电流波形吗?还能放大 TP7上的开关波形吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    输入电压为16VDC、  

    当我尝试使用12V - 1.3Ah 的小铅酸电池时、充电过程持续清洁、我觉得很好。

    此外、我的想法是、每个锂聚合物电池[LP-503759-1S-3]包含在一些保护性 IC 中、这会影响 3节串联电池的过程。

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

      您可以对 BAT 引脚进行示波器捕获吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我向您发送了两个示波器、在第一个示例中、连接了3节串联锂聚合物电池、

    和 Σ-Δ 铅酸电池

    1.蓝色-电池电压

    2.green -主电源

    3个 LiPoBatteries 以串行线连接

    1pc 铅酸电池已连接

    此致、谢谢

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

      您能告诉我您观察 BAT 引脚的直流电压以及您的充电调节电压设置吗? 您是否为串联电池锂聚合物准备了任何电池平衡或保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -串行连接(库存)中三个锂聚合物电池的电压为11.93V,

    -不能,没有任何电芯电压保护

    -这是预发送的、请参阅电池数据表[R5402N204KD]

    充电电压由 R5 A R7改变、见上面  

    e2e.ti.com/.../1666651.pdf

    米兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米兰:

    您的波形表明、由于电池阻抗过高、您将持续降至充电阈值以下。 首先、您将 BAT 引脚完全充电至稳压电压(12.6V)。 由于阻抗太大、您的实际电池电压可能为 12.3V。这意味着 BAT 引脚在充电停止后也将为12.3V。 但是、由于再充电阈值为300mV、一旦足够的泄漏电流降低电池电压、您将再次开始充电。 当充电器不断尝试为电池充满电时、这种情况将反复发生。 请降低 BAT 引脚到实际电池的阻抗、看看这是否有所改善。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。