This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:输出放电功能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62095, TPS62865, TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001172/tps62095-output-discharge-function

器件型号:TPS62095
主题中讨论的其他器件: TPS62865TPS62827

大家好、

我的客户 对 TPS62095的输出放电功能有疑问。 我知道、如果 VIN 保持不变、输出将在关闭 EN 后通过200欧姆放电。 他们 的问题是、如果我们关断 VIN、但 VIN 和 EN 紧密相关、会发生什么情况? 换言之、当 VIN 关闭时、输出放电功能是否仍然工作?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    当 Vin 连接到 EN 时、器件将因 UVLO 而关闭、而不是 EN 变为低电平。  D/S 表示 UVLO 将打开放电电路。  但是、由于施加到器件的 Vin 较低、因此它将较弱。

    TPS62827和 TPS62865是较新的4A 器件、比 TPS62095推荐。