This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:TPS62147RGXT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999215/tps62147-tps62147rgxt

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件: TPS61196

每位客户: 我们的 LCD 驱动器 PCB 使用 TPS62147为 LCD 提供10V 的电源、和
为背光供电的 TPS61196 LED 驱动器。 我们遇到了问题
这种情况越来越多地由 TPS62147 IC 缺陷引起。
症状是液晶屏的背光以 每小时3次到每天1次的速率随机关闭25ms。 。
背光驱动器使能由来自 TPS62147的 PG 信号驱动。
看起来正在发生的情况是、PG 信号在1-2us 内下降至0V
这就是使用背光驱动器开始软启动周期、
这需要25ms。 这可以在随附的示波器跟踪中看到。 迹线1
是 TPS61196背光驱动器的 IFB1引脚、因此您可以看到
背光关闭。 迹线#2是馈入两个 IC 的12V 线路。 跟踪
3是 TPS62147的10V 输出、4号迹线是 PG 信号。 一
还包含了包含这些内容的原理图部分
组件。 我们还使用热电偶和检测了 IC
确认其始终低于50°C。我们已发货几百
我们所知的未显示该问题的电路板。 到目前为止
TPS62147是从 Mouser 订购的。 当我们发现时
问题我订购了10个、并在我们的8块电路板上更换了它们。 因为那时没有
这8个国家中有一个出现了问题。 然后、我又订购了40个、等等
我以前使用过的那些器件已经出现了这个问题。  

客户今天提供的其他信息:
我们发现、将 U1的反馈电阻器降低了10倍
出现的值(R1 = 10k、R2 = 130k)会阻止 PG 线
跌落。设备在夜间运行,没有任何电源正常指示的问题
信号。 当 R2为1.33M 时、流入或的电流在~40nA 范围内的任何变化
输出将导致控制环路认为输出已输出
并导致 PG 变为低电平。 将 R2降低至133k 可减少
对电流波动的敏感度。选择原始值
基于 TPS62147数据表中提供的标准。 请提问
TI 将审查此信息并提供有关电阻器值的反馈?  他们是否认为更新后的电阻值更适合
电路?
我们可以在这方面寻求 TI 的帮助吗? 听起来部件可以正常工作、然后
没有缺陷、但需要不同的电阻器。 请确认。

-Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    感谢您分享有关此问题的详细信息。 较低的电阻器将有助于解决噪声和精度问题、您选择的值现在看起来不错。

    在您共享的波形中、是否可以在 PG 下降的时间前后放大? 最好清楚地看到 VOUT 波形和 SW 节点波形、以确保 IC 仍在传输 SW 脉冲、VOUT 正在调节。  

    您是否已使用这些较低的电阻值测试了先前的故障电路板、以查看这些电路板在一段时间内是否正常工作?  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的回复发送给我们的客户、并查看他们是否已经使用较低电阻器尝试过此操作。 非常感谢您为我和我们的客户考虑这一点。 如果我有任何其他问题、我会告诉您。 祝您愉快、安全!

    此致、

    Brandon Flores