This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Sergy 电压相关问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000550/lm61460-q1-sergy-voltage-related-inquiry

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460EVM

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

请回答、如果您有任何数据、请发送。

[条件]

输入电压:9~16V

输出电压:5V

输出电流:6A

在上述状态下、在启动状态或最坏情况下、抗振电压会产生多少?

此外、我尝试向输出端子施加击穿电压为16V 的电容器、但没关系吗?

请在与适用条件类似的条件下要求提供数据或答案。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我不熟悉 Sergy 电压、您能解释一下这是什么吗?

    如果您想了解软启动期间的输出电压读数、请参阅 图9-8 和第9.3.10节 以了解有关此方面的更多信息。  

    软启动可使输出电压缓慢上升至最终电压、而不会出现过多的振荡或过冲。  

    此外、通常建议 MLCC 电容器的额定电压为预期直流电压的两倍。 在这种情况下、建议使用额定电压为16V 的陶瓷电容器。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy

    Sergy 电压可被认为与您认为的过冲电压类似。

    例如、当 IC 开始工作时、偶尔会出现从 Vout 上升到极短时间的症状

    时间、通常在 Vout。

    您正在查询此电压。

    我在自动模式下使用 LM61460-Q1、并询问在该模式下开始运行时所上升的电压。

    即使在上述条件下、是否可以像您所说的那样应用16V 耐受电压电容器?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如前所述、内部软启动应防止发生这种类型的过冲和浪涌。 软启动可降低启动期间的突发浪涌电流、并允许输出电压缓慢上升至最终电压。 您可以预期启动行为与电源模块 图51类似。 请注意、没有任何输出电压过冲、而是输出电压缓慢上升。

    如果电容器额定值中的耐受电压为16V、那么这对于5V 输出应用应该是可以的。 您能否提供电容器的实际数据表以供我自己查看。  LM61460EVM 目前使用以下 16V 额定输出电容器。 我建议您在设计中也使用它们。  

    此致、

    Jimmy