This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730关于该函数

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000300/bq25730-bq25730-about-the-function

器件型号:BQ25730

你(们)好

当 USB-C 连接到 bq25730时、VSYS 不足以操作该产品。 
此时、是否可以使用电池电源和 USB 电源为电池充电? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上述情况下、我想知道是否可以将电池电压输出到 VSYS。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的联系。

    连接 USB C 时、根据电力输送的可用性、我预计输入电压将介于5V 至20V 之间。

    VSYS 将被调节并由 VSYS_MIN 寄存器 REG0x0D/0C()设置。 如果 VSYS 过低、您始终可以对其进行调整。

    这来自 数据表的第9.4.1.1节(第39页)。

    "该器件采用窄 VDC 架构(NVDC)、BATFET 将系统与电池分离。 最小系统电压由 VSYS_MIN 寄存器 REG0x0D/0C()设置。 即使电池电量耗尽、系统也会调节至高于最小系统电压。 当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、并且系统被调节为 VSYS_MIN 寄存器值。 当电池电压上升至高于最小系统电压时、当 BATFET 关闭(不充电或不补充电流)时、系统电压被调节至高于电池电压150mV。 在充电或补充模式下、系统和电池之间的电压差是 BATFET 的 VDS、BATFET 完全导通。 "

    本段介绍 VSYS 和 VBAT 在不同状态下的行为。

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 

    假设 USB C 适配器电源为5V 1A、 

    如果将 VSYS_MIN 设置为20V、则电流不足以操作本产品。


    此时、您的意思是从电池汲取的电流不足?? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、当连接24V 适配器时、 

    如果您将 BQ25730 VSYS 连接到低功耗 IC、并将24V 适配器电源直接连接到高功率 IC、

    不运行时充电电流会增大、而运行时充电电流会减小吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我不太理解您关于24V 适配器和低功耗与高功耗 IC 的第二个后续问题。 您能澄清一下吗?  

    我希望以下内容能解答您的问题。

    这来自数据表的第9.3.17节(第33页):

    "充电器支持动态电源管理(DPM)。 通常、输入电源为系统负载和/或电池充电提供电源。 当输入电流超过输入电流设置(IIN_DPM)或输入电压降至输入电压设置(VINDPM)以下时、充电器会降低充电电流、以优先为系统负载。 随着系统电流的上升、可用的充电电流相应地下降至零。 如果系统负载在充电电流降至零后持续增加、则系统电压开始下降。 当系统电压降至低于电池电压时、电池将放电以补充重系统负载。"

    换句话说、是的、 如果您的输入源无法提供维持系统负载的功率水平、则电池将放电以补充负载。 请记住、在补充模式下、VSYS 不会是寄存器中设置的 VSYS_MIN 值、系统和电池之间的电压差是 BATFET 的 VDS (BATFET 完全导通、从电池放电至 VSYS)。

    如果您希望从5V USB-Type C 输入升压到20V、请记住、它只能在5S 配置中工作、因为另一种配置将触发 IC 的 SYSOVP 设置。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 

    这是一个完美的答案。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将再问一个问题。 

    这来自数据表的第9.3.1节



    以上是否意味着 VSYS 即使 I2C 不工作也会输出电池电源? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    是的、在没有 VBUS 的情况下、电池将放电至 VSYS 以为系统供电

    IC 的内部寄存器默认为复位值。 I2C 仅用于提供灵活性并更新或更改这些值。 事实上、在上述情况下、如果 VBUS 不存在、电池将提供系统电源。 但一旦 VBUS 出现、VBUS 就会为系统供电。 但是、如果系统中没有 I2C、则无法为电池充电、因为充电电流(0x02/0x03)默认为0A。如果无法为电池充电、则电池充电器的用途将会失败。

    如果您有兴趣、我们提供 EVM 进行评估。

    https://www.ti.com/tool/BQ25730EVM 


    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。