This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我们是否可以提高栅极驱动器能力?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001003/bq25713-could-we-increase-gate-driver-ability

器件型号:BQ25713

大家好、

我们是否可以通过更改充电器设置来提高栅极驱动器功能? 据我所知、我们可以增大自举电容值(47nF→100F)。 它可以降低 Vgs 的导通/关断。 但它仅适用于 HIDRV 信号。 我是对的吗?

对于 LODRV、您是否有任何降低 Ton 和 Toff 的想法? 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的联系。 不能更改 BQ25713的内部栅极驱动强度。 为了缩短开通和关断时间、我建议从 MOSFET 侧优化功率级(查找具有低 Qg 或栅极电荷的 MOSFET)。  

    希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    明白了。 感谢您的回复。

    此致、

    哈迪