This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:捕获平衡波形

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000900/bq76952evm-capture-balancing-waveforms

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76942

尊敬的 TI -专家:

我想捕获 BQ76952EVM 的平衡波形、如应用报告 "使用 BQ76952、BQ76942电池进行电池平衡"中所示
监测器"。

我的问题是 EVM 上是否有测试点可以直接测量平衡?  

如果没有,我能否通过其中一个平衡电阻器(R2 - R24)捕获平衡波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    在 EVM 上很难做到这一点、因为器件 VCX 引脚上没有测试点。 我在不同的硬件上捕获了这些信号、包括测试点、外部平衡电路等 如果您可以将导线连接到最靠近器件的 R2-R24电阻器的一侧、则应该可以捕获这些波形。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的回答、这正是我的想法。  我将尝试将一些导线焊接到 R2和差分探头测量。

    我认为对于接地连接、任何接地测试点(TP14、TP15、TP16、TP17)都应该起作用、对吗?  

    此致、  

    Felix Ecker