This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1:外部栅极驱动器(UCC27712DR)

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000376/lm5170-q1-lm5170-q1-external-gate-driver-ucc27712dr

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170UCC27712

尊敬的专家:

由于我的输入电压可能超过100V、我希望使用栅极驱动器 UCC27712DR 来驱动 MOSFET。

 我的心肌类似于随附的文件。

但我找不到低侧开始为 C968充电。

如果我删除 R921、也找不到 LO2到 GND 的切换。

您能否帮助我了解如何添加 UCC27712DR 栅极驱动器以在 LM5170中使用?

谢谢你。

BR

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢 您发帖。  您可以尝试使用下图的概念来帮助您对 UCC 驱动器的引导电容器进行预充电。

    e2e.ti.com/.../Driver-Connection-Simple.vsd

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Driver-Connection-Simple.pdf

    刚刚意识到您可能无法打开.vsd 文件。  随附 pdf 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    感谢你的答复。

    我的 VIN 引脚也有问题。

    我可以使用电阻器+zenor 或其他方法来避免 Vin 引脚超过100V 吗?

    这是超过100V (about120V)的简短测试项目、并非正常情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    我尝试使用您的建议、然后我发现了一些问题:

    1、 我的 HB 转 SW 电容不会超过7V 充电、外部驱动器(UCC27712)自举 电容仅为3~5V。

    我尝试按如下方式更改原理图、但主要问题也是 LM5170中 HB 转 SW 的电压。

    我的原理图是否可行,或者我是否需要根据您的建议进行更改?

    请帮助我如何为电容器充电、原理图可以正常工作。

    谢谢你。

    BR

    Steven

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您需要 增加 电阻器(最初为499)或电容器(最初为100nF)、以延长预充电时间。 一旦 HO 超过其 UV 阈值、预充电脉冲将停止、因为 LM5170考虑了建立足够的启动电压。   延迟 HO 电压将允许更多的预充电周期、从而使外部驱动器引导电容器充满电。  

    谢谢、

    Youhao