请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2057C 主题中讨论的其他器件:BQ2057、
您好! 我`m 第一次使用 BQ2057CTSTR。 这是我的原理图-> e2e.ti.com/.../8875.BQ2057.pdf
我使用了数据表中的图1作为模型。 问题是我烧坏了电池。 我想 BQ2057也是如此。 它支持电池上的最大电压、现在它的充电电压高于4.2V。 我使用的是4.2V BQ2057版本、正如您从标记中看到的那样。 有什么想法我出了什么问题?
还有一件事! 我认为应该有一个二极管来防止电池产生反向电压。 现在、当我连接电池时、即使在我施加电源电压之前、STAT 灯也会亮起。 我的电源电压为12V 直流(对原理图中的错误感到抱歉!) 我`ve 注意到了!
谢谢!