This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:需要为 CT 电容器充电多少?

Guru**** 2524330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001020/tps22976-how-much-the-ct-capacitor-needs-to-be-charged

器件型号:TPS22976

大家好、

你好。

我们的客户想要确认需要为 CT 电容器充电多少电容才能正确偏置栅极? 是2倍还是3倍的输入电压?

或者需要对 TPS22976进行偏置的确切电压是多少?

感谢确认、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    CT 电容器通过内部栅极驱动结构充电。 这里不能使用外部输入。

    CT 电容器的额定电压必须至少为25V、以避免任何降额。

    谢谢、

    Shreyas