This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:用于双开关应用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27289, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000629/ucc27289-for-two-switch-application

器件型号:UCC27289
主题中讨论的其他器件: UCC27714

您好!

UCC27289是否可用于双开关拓扑?

HB 引脚有另一个电源、开关一起接通。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    • UCC27289可用于2开关正向、并考虑确保可使用自举偏置方法为 HB 电容器充电。 UCC27714数据表图49显示了一个外部晶体管电路、该电路允许在电源开关关闭期间对 HB 偏置电容器充电。 所示的与自举二极管串联的电阻器不能与 UCC27289配合使用、需要在 VDD 与 辅助开关漏极和栅极连接之间添加一个电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    UCC27289是否可以使用与 UCC27714 数据表图49相同的电路? 我的客户需要 考虑 PCB 尺寸。
    您还能 解释一下数据表图49的工作原理、谢谢

    此致  
    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    可以使用 UCC27714中的电路、不会安装图中所示的自举二极管、因为 UCC27289具有内部自举二极管。

    原理是在关闭时驱动器低侧输出关闭辅助晶体管(底部开关)、从而使辅助晶体管顶部开关导通。 辅助开关(顶部)接通为 驱动器 HS 提供了一条被拉至接地的路径、该路径为自举电容器提供了一条充电路径、以便通过引导二极管从 VDD 充电。  

    在电源开关关断期间、HS 被拉至低电平、从而允许引导电容器充电。

    此致、