This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:测试

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000432/lm2678-test

器件型号:LM2678

您好!

你好。

只是一个简单的问题、我们的客户想知道 采用 NDZ 封装的 LM2678是否可以在试验电路板上工作。 有可能吗? 谢谢你。


此致、
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、它应该可以工作、但请确保您连接到电感器的导线、二极管和 IC 可以使用5A 电流、即使在试验电路板中、您也可能需要注意布局(或组件放置)公制线

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我叫 Danilo、是 Cedrick 的同事。 他目前不在办公室。 我想确认  LM2678的7引脚 TO220封装是否能够安装在试验电路板中、因为客户希望在制造 PCB 之前评估试验电路板上的器件? 是否可以在不断开引脚的情况下将7引脚 TO220插入试验电路板? 最大负载电流为0.23A

    此致、

    Danilo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我更建议您可以应用 EVM 并执行测试、而不是试验板。  或者、如果无法获取 EVM 板、您也可以按照 EVM 板将组件放置在试验电路板上。

    谢谢