This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:NOPB 开关节点问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008AEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000731/lm5008a-nopb-switch-node-question

器件型号:LM5008A

尊敬的团队

客户有一些问题、可以推荐吗?

我们在测量开关节点时发现了以下问题。

如附件所示、满负载时会出现干扰、但轻负载时不会出现干扰。

您能帮助确认问题是什么吗?  

满负荷:  

通道1:输入电压

通道2:SW

通道3:ISW

轻负载:  

通道1:输入电压

通道2:SW

通道3:ISW

非常感谢

丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一些支持:

    它与 PCB 上的寄生电感器的二极管电容器谐振有关。 因此、它可能与布局和二极管特性相关。

    如果 VIN 更低、毛刺脉冲是否会在满负载时成为过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel  

    感谢您的答复。

    1.如果 VIN 较低、毛刺是否会在满负载时成为过冲?

      -我会询问客户并回复您。

    我使用 EVM、还会发现 开关节点上的干扰。

      您是否在 EVM (LM5008AEVAL)上发现相同的干扰?

    可以推荐吗?  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's:

    我认为干扰是由二极管电容器与寄生电感谐振产生 的, 如果您也在 EVM 中看到,它应该是正常的波形,对客户系统有什么影响?

    谢谢