This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:与无线充电器 BQ51013B 配对

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998654/bq25892-paired-with-wireless-charger-bq51013b

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

大家好、我们正在尝试将无线充电器 IC 与 USB OTG 和无线设备的单节锂电池充电器安全集成。  有什么建议吗?  无线充电器似乎充当辅助电源、5V、某些电流。  这可以注入 PMID 引脚、但超出了 BQ25892的规定操作范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、BQ51013B 可用作电源。 您可以查看数据表中标题为"BQ51013B  用作电源的无线电源接收器"的部分。 对于 BOM、您可以查看 EVM 用户指南。  

    由于 BQ51013B 是5W 接收器、因此您需要相应地设计充电器部分。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、谢谢!  在此配置中、我们唯一不具备的功能是同时具有 OTG 的 QI。  这是可以的、因此我们将按照建议继续前进!

    谢谢、

    Eric Becnel