This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PTPS65941310RWERQ1和 PTPS659413F0RWERQ1之间的差异

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000710/tps6594-q1-difference-between-ptps65941310rwerq1-and-ptps659413f0rwerq1

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829VJ721EXSOMXEVM

大家好、团队、

我们使用 PTPS659413F0RWERQ1和 PTPS659411F0RWERQ1作为 PMIC、用于采用 DRA829V 处理器的电路板设计。

我们可以看到、该产品正在预量产、我们已订购原型样片。 我们已根据  J721EXSOMXEVM 对电路进行了设计。 但我们看到 EVM 中使用的器    件型号为 PTPS65941310RWERQ1、PTPS65941111RWERQ1、可用的预量产器件为 PTPS659413F0RWERQ1、PTPS659411F0RWERQ1。

两个器件之间的区别是什么?

2.我们在 PMIC 中使用相同的设置、电路仅符合 EVM 标准。 NVM 中的寄存器设置是否会更改?

请尽早告知我们、因为这将影响电路板布局并延迟我们的原型开发。  

谢谢、此致、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    该主题已在下午晚些时候分配给专家、请接受他们的回答延迟到明天。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       PTPS659413F0RWERQ1和 PTPS65941310RWERQ1具有与 DRA829V 峰值功率要求相关的限制。  请将您的查询直接发送至 DRA829V 团队、以了解您的处理需求需要满足哪些条件。  

       1310 + 1111和413 + 411之间的差异最小。  这些解决方案在功能上是等效的。  目前没有计划公开1310。  请咨询您当地的 TI 代表以解决该业务案例。

    此致、

    Chris