This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:原理图审阅

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999990/tps2hb50-q1-schematic-review

器件型号:TPS2HB50-Q1

大家好、

DIN TPS2HB50BQPWPRQ1是一个好消息

请您查看 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    原理图看起来不错。 欢迎随时更新我们的布局进度。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  张爱一。

    有关 GND 的更多问题、

    这里的客户不是很了解。 客户目前只切割两个接地端。 如上图所示、TPS2HB50-Q1连接到接地2。
    那么、客户是否需要获得接地3、称为器件 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您提出后续问题。 实际上、当二极管位于输入端时、它将阻断反向电流、电流不需要 GND 保护网络。 我建议客户遵循绿色注释。 请告诉我是否仍有困惑。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  张爱一。

    感谢您的回复
    此外、还有另一个问题。 请参阅附件。
    其中、VIN_12V 还~二极管反向保护、因此 可以省略 D14和 R189吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我对 D12的方向有点困惑。 它是否旨在阻断正向电流?

    此致、

    您好