This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:单芯片还是多芯片器件?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000548/tps61087-single-die-or-multi-die-device

器件型号:TPS61087

大家好、

作为头衔、您能帮我检查一下吗?

谢谢!

 Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TPS61087是单芯片器件。  在 这方面、您是否有任何具体问题?

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否知道其他任何升压转换器是多芯片且可支持以下规格?

    5Vin 至12Vout、1A、高效率和更便宜的价格将会更好。

    终端客户要求我的客户 在设计中必须使用多芯片器件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉。 就 我所涉及的芯片而言、我们没有 这种多芯片升压转换器。 您可以尝试 通过 TI 的网站扩展搜索源。  

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    很抱歉我在这里犯了一个错误。

    终端客户要求我的客户 在设计中必须使用单芯片器件。

    因此 、TPS61087应该可以使用、我现在将对其进行宣传。

    谢谢!

    Kai