This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:FET 选择

Guru**** 2527380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, CSD17309Q3, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000402/lm5122-fet-selection

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: CSD17309Q3CSD18543Q3A

大家好、

我正在使用 WEBENCH 进行 LM5122仿真。 WEBENCH 链接如下:

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/72

我想向您寻求 有关 FET 的帮助。

Webench 为 M1选择了 CSD17309Q3、为 M2选择了 CSD17575、但我们正在考虑 将 M1、M2 FET 更改为 CSD18543Q3A

因为它采用相同的封装和 VDS 60V。 我们的系统需要在宽输入电压下运行。

有可能吗? 如果没有、请推荐 FET。

我们的系统要求如下:

- 输入电压范围:8~60V

正常工作电压:9~28V

-输出电压:22V

-输出电流:~10A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您选择 LM5122。

    为了完全了解您的情况、当 Vin>=22V 时、它是否将以旁路模式运行?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果输入电压>= 22V、我们希望以旁路模式运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您的确认。 MOSFET 正常、但您可能需要仔细检查它们的功率耗散。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    谢谢