This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259472LRPWR 仍处于预发布状态/日期、以更改为正在供货

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001041/tps25947-tps259472lrpwr-is-still-on-preview-date-for-change-to-active

器件型号:TPS25947

大家好

我的客户对此有疑问  

mΩ 集成反极性保护功能的 TPS25947 2.7V 至23V、28m Ω、5.5A 电子保险丝

TPS259472LRPWR 仍处于预览状态,状态何时会变为“活动”?  此致

 Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ueli、

    我已私下回复您。  

    此致、

    Rakesh