This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:输出电平

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000881/tps65400-output-level

器件型号:TPS65400

我正在尝试使用16V 电源和大约1300KHz 的 Fsw 生成5.5V 输出(最大2A)。

我遇到了两个问题。

1) 1)使用修改后的电子表格中计算的补偿值(位于 (+) TPS65400:补偿计算-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)、可得出 Vp-p 约为800mV 的锯齿彭定。  

2) 2)使用更接近评估板 的补偿值可实现更清洁的输出。 但是、电压大约为5.18V、而不是5.5V。 分频器已设置为默认 VREF 值0.8V。 VREF 值尚未调制。 可能导致此问题的原因。  

此处为代码片段(请注意、已更改补偿值以消除大纹波):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gebreold

    您是否会将发出的波形与 Vout、Il 和 SW 共享并共享完整原理图?  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在补偿计算电子表格中确认错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gebreold

    是的、我认为电子表格中的系数2会下降。  

    BR

    Ruby