This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378

Guru**** 2770035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000313/tps61378-q1-tps61378

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61178TPS61288TPS55340

大家好、我们测试并验证了 TPS61378芯片在+5Vdc 的基础上具有+15/18 FDC。

但在 欧洲、不提供任何密封胶的部件 TPS61378。

 是否有另一个类似的、有符号的和新部件从 5V 直流升至15/18V 直流?

提前感谢您。

此致

Paolo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您的参与。

    我是否可以知道输出电流为15/18Vdc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、我们对 它进行了测试或1安培、但我们只需要0.7安培。

    在这种情况下、输出电压为15V、输出电流为0.7A。  组件 TPS61378工作正常、工作温度低且稳定。

    我希望在德州产品系列中找到另一款具有相似功能的芯片。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    TPS61288、TPS61178呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、我检查了 TPS61288、但它有相当相似的问题、交货时间很长。

    如果您能向我提供一些更容易找到的升压芯片的迹象、我将非常高兴

     具有与 TPS61378类似的特性。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我建议您联系 TI 当地的销售和 FAE 团队以获得帮助。 他们可以检查器件交货周期、并可以联系 TI 规划团队寻求帮助。  

    我愿意帮助回答您的技术问题、但对解决较长的交货时间问题不是很好。

    TPS61378是我们的最新器件、没有其他引脚对引脚器件。 TPS61288、TPS61178具有不同的引脚映射。 另一个建议是 TPS55340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    donìt 我的坚持,但我有一些地方的魅力。

    无论如何、非常感谢您的指示。

    此致。 Paolo。