This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:有关 B 值的查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000928/bq24617-inquiry-about-b-value

器件型号:BQ24617

大家好、TI 支持团队

客户正在尝试应用 NTC 来检查电池温度。 使用 BQ24617。

数据表中规定的 NTC 建议使用103AT、但未描述 B 值。

您能告诉我 B 值吗?

我搜索的103AT NTC 值为3380K~3485K、但对于 BQ24617、请检查要设置的值。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

      取决于客户使用的热敏电阻、因为有不同的选项。 TS 比较器电压与 Beta 值无关。 选择热敏电阻后、即可进行计算。 我们看到的标准值为 B = 3435