This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:优先热插拔应用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000671/tps25982-priority-hotswap-application

器件型号:TPS25982
Thread 中讨论的其他器件: ASH、LM74700-Q1

大家好、

我们有一个将 TPS25982用作标准电子保险丝的现有应用、我们想知道是否可以将其中的两个 IC 用作优先复用系统、如中所示:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps24740.pdf?ts=1620803176886&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS24740

这是一个简单的应用、可馈送到稳压系统中。

要求如下:

  • 主输入11V - 17V 直流电源
  • 辅助输入11V - 17V 电池电源
  • 在8A - 12A 电流下、输出为11V - 17V
  • 能够用于热插拔和电子保险丝 、以整合   我们手头上不同组件的数量

我们了解到、此应用可能需要外部 O 形环二极管、因此我们可以使用整体不同的组件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您对德州仪器产品的持续关注。 根据上述规格、可使用 TPS259824LNRGE 或 TPS259827LNRGE (如果不需要 OVP)与 LM74700-Q1理想二极管控制器串联并使用外部 N 沟道功率 MOSFET 来实现优先电源多路复用。 TPS25982和 LM74700系列组合可提供反向电流阻断功能、这对于优先级电源多路复用至关重要。 为了实现优先级电源多路复用功能、需要使用信号 N 沟道 MOSFET 来实现此电路、如下所示。

    如果您需要有关此方面的更多支持、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Avishek!

    如果我们需要更多帮助、我们将开始进行设计并重新联系我们、谢谢!