This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80–编写数据问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999082/bq40z80-bq40z80-writing-data-question

器件型号:BQ40Z80

我们当前希望使用 MCU 将数据写入 BQ40Z80的地址0x4000~0x5FFF、如下面的图1所示。

目的是通过 MCU 更新 BQ40Z80的参数、而无需通过 TI Battery Management Studio 更新参数。

现在、我要确认是否可以在.srec 文件中获取0x4000~0x5FFF 参数、然后使用 MCU 将数据写入 BQ40Z80、BQ 的参数更新以这种方式完成。

我已经看到.srec 文件中的地址从0x4000开始、如图2所示、文件中的地址0x4000~0x5FFF 是否与表19的数据表相对应、如下面的图3所示

图1.

图2.

图3.

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问何时可以得到您的建议?

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    srec 还包含器件的固件、因此它不仅包含您提到的闪存范围、即仅包含数据闪存、而不是指令闪存。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    目的是通过我们的 MCU 更新 BQ40Z80的一些参数、而无需通过 TI Battery Management Studio 更新这些参数。 您是否有用户指南可供分享? 或者我们可以执行什么过程?

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts=1620710526946&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80

    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    我是否知道 SLUA801还支持 BQ40Z80 SMBus 接口和 DFW 更新?

    您是否有要共享的 BQ40z80示例代码? 我们的客户希望将其用于制造生产。 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    SLUA801 是我们可以提供的唯一代码、客户必须根据此代码编写代码。 它支持 BQ40Z80。