This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:根据 LLC 电路配置查询输出规格

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000651/ucc25600-inquiry-about-output-specifications-according-to-llc-circuit-configuration

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

您好、TI 专家。

我 将通过应用 UCC25600、TL103WAIDR 来测试 LLC 模块。

规格如下表所示。

输入:90V 至264V 交流电压

 

输出规格(最大360V/3A、1.1kw)

电压:250V ~ 361.5V

当前:

1) 1)输入电压90V~99V 交流=>典型值1A

2)输入电压100V~172Vac =>典型值2.5A

3)输入电压176V~240V 交流=>典型值3A

 

交错 IC (UCC28064A)用于运行 PFC、LLC (UCC25600)使用390V PFC 典型电压运行。

LLC 电路包含一个半桥电路、次级输出级使用一个桥式整流电路。 我想使用 CC/CV IC 实现360V、3A/1.1kW 输出规格

(TL103WAIDR)。

 当前的 LLC 规格如下:

1) LP (第1个电感)

   TRANS (T302、T303):36uH (电路图中,两个变压器串联,LP:72uH)

2) lr (漏电感):

   变速器(T302、T303):7uH (在电路图中、两个变压器串联、LR:14uH)

   漏电转换(T301):10uH

3) 3)匝数

  TRANS (T302,T303): 第11圈/第2个30圈(在电路图中,第一个是22圈串联,第二个是30圈并联。)

4)共振电容:94nF

 

Q1)我们能否在连接的 LLC 电路中使用 UCC25600、TL103WAIDR IC 实现360V、3A/1.1kW 输出规格?

Q2)目前、次级输出级是使用4个二极管的桥式整流器电路、因此请询问您是否需要将其更改为中心抽头整流器电路。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../1362._2800_LLC_29005F00_Charger_5F00_SCH_5F00_REV01_5F00_210510.pdf