This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TPS2557DRBT 的 FAULT 引脚置为有效状态

Guru**** 2509935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000855/tps2557-fault-pin-assert-condition-of-tps2557drbt

器件型号:TPS2557

大家好、团队、

我收到了客户关于  TPS2557故障引脚置位的一些问题。 请向我们提供有关建议。

问题1:TPS2557DRBT 的 FAULT 引脚置为有效状态

虽然规范规定该器件过热或过流时置位低电平、但它是否是唯一置位低电平的条件? 例如、当输入功率损耗时、它是否会置为低电平?

问题2:多个器件的温度降额特征

他们希望了解以下器件的温度降额特性。 我应该在哪里检查它是否符合以下条件?

客户刚刚查看了所有规格、他们正在检查是否没有明显的温度特征、例如  在+85°C 的高温下、电流输出下降低于80%或5%的输出电压下降

TPS568215RNNR、TPS563219ADDFR、TPS7A9101DSKR、TPS53353DQPR、TPS54678RTET、 TPS259271DRCR、TPS2557DRBT、TPS61090RSAR

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    1、输入功率损失时、Mos 故障驱动器将断电。 它肯定会变为低电平。

    2.随着温度升高,RDS (ON)将增大(参见图10)。 它将是影响输出电压的一个因素。 但压降取决于负载电流器件图。

    TPS2557属于我们的团队。 对于其他器件、请重新提交以器件名称作为标题的 E2E 主题。 然后其他团队成员将回答您的问题。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。