This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561上 OUT 至 IN 引脚的反向驱动保护

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000413/tps2561a-backdrive-protection-from-out-to-in-pins-on-the-tps2561

器件型号:TPS2561A

您好!

我想知道 TPS2561ADRC 是否具有一些反向驱动保护。

如果 OUT 引脚上施加了电压、但 IN 悬空(0V)且 EN 引脚为低电平@ 0V、是否有一些反向驱动电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚、从而在 IN 引脚上产生电压?

我意识到、对于 USB 应用来说、这种情况并不是很可能的。  我将在不同应用中使用该器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    该部件禁用了反向保护功能。

    根据您的描述、输出电压不会流入输入侧。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ziv 的答复。

    但你的答案使我感到困惑、似乎是矛盾的。

    您首先会说反向保护已禁用。

    但是、您会说输出电压不会流入输入端。  那么它将被启用?!?

    请您澄清一下。   

    数据表中是否有任何内容也可以帮助您了解该保护。

    谢谢、

    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    很抱歉让人困惑。

     该器件在 IC 禁用时具有反向保护功能。

    对于电源开关、内部 Mos 背靠背。 因此、如果您禁用器件、由于背靠背 Mos 的寄生二极管、电压肯定不能流至输入侧。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。