This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:电桥上+/-电源的电压漂移。

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000501/lmg1210-voltage-shift-for---power-supply-on-the-bridge

器件型号:LMG1210

您好!

我想将 LMG1210与非对称电源配合使用、如随附的图所示。 根据我对相关帖子的理解、在此设置中、是否需要为 HB-HS 和 VDD-VSS 提供两个隔离式5V DCDC? 此外、我应该如何连接散热片? 如图所示、两者都连接到 GND、还是连接到 HS 和 VSS 到每个散热焊盘?  最后、移除自举二极管 D1是否正确?  

还有其他需要考虑的吗? 

提前感谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想实现高占空比运行、可以在 HB_HS 上使用浮动电源将 C1电压保持在 UVLO 阈值以上、以便为高侧栅极充电。

    对于低侧、您不需要隔离式电源、因为为 VDD 供电将足以为低侧栅极充电。

    您可以按如下 EVM 原理图所示连接焊盘。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu572/snvu572.pdf?ts=1620777580530&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    非常感谢您的回答、这澄清了电路应该是怎样的。 n´t、我不了解散热焊盘的一些细节、如果 VSS =-35V、我无法将 IC 配置为 EVM、因为在原理图中 VSS = GND=PGND。

    1.我想我需要将 VSS 引脚和低侧 MOSFET 的源极引脚连接到-35V 电压轨。

    使用此配置、LS_DAP (散热焊盘)是否仍然连接到 GND?

    我希望澄清我的疑问。

    此致、

    费德里科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    Mamadou 暂时不在办公室,他应很快回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    VSS 应连接到低侧电源、最好通过开尔文连接。

    根据 d/s 引脚说明、DAP (LS 和 HS)应连接到其各自的接地端、即 VSS 和 HS。

     为什么您需要-35V 电源轨、请记住、无论运行条件如何、 引脚上的信号都应处于规定的绝对最大值范围内、以防止损坏。

    我建议您验证 IN_VSS 和所有低侧信号实际上都符合建议的运行条件。

    此致、

    -Mamadou