This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML:短路保护/应力

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000076/lm117qml-short-circuit-protection-stress

器件型号:LM117QML

在测试过程中、稳压器的输出短路。 输入由1A 限流电源供电、如果电流不限制、该电源将达到15V。 在这种情况下、根据器件的 PSpice 仿真、它将达到2.6V @1A (关断前为~100mSec)。  即2.6W、而绝对最大额定值为2W。 因此,如果列入方案降额,这些数字就会强调这一点,甚至会更加强调这一点。 但数据表还指出器件受到短路保护。 将输出与1A 输入电流限制短接是否有损坏?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    这是在工作台上完成的、还是仅通过 PSPICE 仿真器完成的?  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试确定是否需要用具有1A 限制和过流关断功能的15V 输入电源替换实际电路板上输出短路的实际器件。 因为我需要进行应力评估、所以我需要知道器件在这种情况下的电压。

    PSpice 仿真将器件两端的电压置于2.6V 以下、输出短路、输入电流为1A。 我看不到单从数据表中确定该电压的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已将对话移至直接电子邮件、因此我将关闭此处的主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您可以将此图   与 PSPICE 仿真一起用于估算最大功耗。  

     LM117QML 已发布很长时间、数据表采用非常不同的格式完成、与较新的 LDO 相比、某些措辞确实有点令人困惑。 我们通常不会定义 LDO 可消耗的最大功率、而是使用最高结温、对于该 LDO、建议的最高结温为125C (最大150C)、最高结温可估算为 TAmbient + Power x RJA、这里的 RJA 为39C/w  

    我知道您担心会降低可靠性、但与器件的寿命相比、这种短暂的情况只能持续很长时间、因此我认为这是低风险。 我们通常建议在器件持续高于或接近绝对最大条件时降低可靠性。  

    明白了吗?  

    此致、  

    Jason Song