This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:绝对最大额定电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000562/lmz14203-absolute-maximum-voltage-rating

器件型号:LMZ14203
主题中讨论的其他器件:LMZ14202

大家好、

 LMZ14203的数据表显示 VIN 引脚的绝对最大额定电压为43.5V、但是在 《LMZ14202/LMZ14203演示板用户指南》(SNVA428B)的表1中 、模块的绝对最大额定电压为47V。 您能否确认哪一个是正确的?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果两个文档相互矛盾、我总是会查看数据表。 但是、我将与设计人员进行检查以进行验证。 我将告诉您我发现的内容。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我能够确认绝对最大值应为43.5V、因为这是内部控制器的绝对最大值。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Danilo