This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:当平衡电压打开时、bqstudio 显示的电压将从4100mV 降至3900mV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000832/bq76942-when-the-balance-is-turned-on-the-voltage-displayed-by-bqstudio-becomes-lower-from-4100mv-to-3900mv

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

    当平衡被打开时、bqstudio 显示的电压变得更低、从4100mV 变为3900mV、

       是因为我的 GG 文件还是电路有问题?

    

    

 e2e.ti.com/.../BQ76942_2D00_7S8P_2D00_2021_2D00_05_2D00_08.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    问题可能出在您的电路上。  电池的最大输入滤波器电阻应为100欧姆、原理图夹显示了这些值对应的1k 欧姆。  我看不到您的设置有问题。

    在为电路板供电的电阻分压器中、通常会看到电压增加、因为平衡"电池"上的电压会下降、而其他所有电压都将增加。  您提到电压下降。  一个常见的观察结果是、由于流入 VC10的电流增加、平衡电路会偏置、顶部电池电压可能在平衡过程中略微下降。  一些设计人员将在建议的范围内使用较小的值、以便将 RC 电阻器连接到 VC10 (顶部电芯输入)以抵消这一偏移。  由于使用了1k 电阻器、电压变化和平衡变化较大可能会导致电压变化。